大家好、我仅在 SW1和 SW2上使用电流共享、而不是在 SW3和 SW4上使用电流共享。
SW3和 SW4 I 用作 单独输出
我的应用是
1。在 SW1和 SW2上
Vin = 12V
VOUT = 1.8V (典型值)范围1.8V 至1.9V
电流= 6A 最大值
2. 在 SW3上
Vin = 12V
VOUT = 0.85V (典型值)范围0.80V 至0.90V
最大电流= 1A
在 SW4上
Vin = 12V
VOUT = 0.85V (典型值)范围0.80V 至0.90V
最大电流= 0.5A
输出通过 外部电源序列发生器 IC 进行定序。
我的设计方法是否正确?
我能否仅 在 SW1和 SW2上以及在 SW3 和 SW4 上进行电流共享作为单路输出?