Other Parts Discussed in Thread: TPS61260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61260 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 专家:
我在~表中看到 TPS61260的最大输出电流为100mA μ A
但是当我使用 webench 设计“2V-3.3V 输入 、4V 输出、200mA 输出电流”时
我在参考设计中找到 TPS61260~您可以参考附件~
我的操作是否出错?