This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61260:TPS61260输出电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655327/webench-tools-tps61260-tps61260-output-current

器件型号:TPS61260

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 专家:

我在~表中看到 TPS61260的最大输出电流为100mA μ A

但是当我使用 webench 设计“2V-3.3V 输入 、4V 输出、200mA 输出电流”时

我在参考设计中找到 TPS61260~您可以参考附件~

我的操作是否出错?

e2e.ti.com/.../webench_5F00_TPS61260.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 这是错误的、器件无法支持200mA。 我们将解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 当前的 WEBENCH 设计可以使 Iout 达到0.7A 的电流限制规格。 我们将针对该器件将 Iout 限制更新为100mA。 修复将在下周结束。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我得到了~谢谢~