This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:无条件非同步模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663523/bq24620-nonsynchronous-mode-without-conditions

器件型号:bq24620

大家好、我已经根据数据表中的电路实现了以下电路、用于以2A 电流为 单节 LiFePO4电池充电。 现在、在测试时、我已经为数据中使用的 MOSFET (Sir246DP)更改了 MOSFET、并且我已经将充电电流设置为4A (R8为32Kohm)。

据我所知、该芯片使用两种工作模式之一:同步和非同步。 当充电电流低于0.5A、电池电压低于2V 或平均充电电流低于0.125A 时、强制采用非同步。充电电流使用 SRP-SRN 电压进行测量。 同步期间、充电电流浮动在所需值附近、而在非同步期间、充电电流变为零、然后高侧 MOSFET 再次导通。

下面是 SRP-SRN 电压(50mV、每分段50us)的快照:

然后、在我看来、鉴于电流变为零、它在非同步模式下工作、但并未满足任何条件。 此外、低侧 MOSFET 从不导通(非同步模式、自举电容器从不会低于4.2V)。

您能否帮助我了解模块为何决定使用该模式? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否探测电感器电流?

    '当充电电流低于0.5A、电池电压低于2V 或平均充电电流低于0.125A 时、强制要求非同步。'
    这是正确的、对于最后两个条件、很容易排除。 对于低于0.5A 的充电电流、该0.5A 是逐周期的、需要查看电感器电流。

    此外、您似乎正在使用 USB 输入为单节电池充电。 您能否探测 VCC 选项卡和 BAT 上的电压? 您还能在问题发生时显示 LODRV 波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、感谢您的回答。

    这里是直接在传感器电阻器上测量的电压(10 m Ω)、10mV、10us /单位。

    电压实际上与在 SRP-SRN 上测量的电压不同、我错过了电阻器路径的建议布局、从而破坏了感应。

    为避免让您对布局视而不见、下面提供了部分图片:

    这里是 VCC 和电池电压、500mV 50us /单位。 (为了使用较低的分压进行更精确的测量、未显示基准电平)

    实际上、该电路是通过 USB 输入供电的、但为了进行测试、我使用了工作台站(在5V 时、我还测试了10V)。 VCC (在 CH1上、平均电平为4.53V)看起来具有很大的噪声。

    最后、这里是 lodrv、它实际上显示了80ns 脉冲(2V、100ns/div)

    然后、我肯定必须纠正测量路径。 除了这个问题、您认为我还必须检查其他问题吗?

    再次感谢您的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够探测电感器电流? 如果不是、则很难分辨周期电流...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、很抱歉我不清楚。

    直接在传感器电阻器上测得的电压(10m Ω)对应于电感器的电流。 它实际上显示了它在逐周期基础上低于5mV (.5A)、符合您所解释的条件。 那么、这很清楚。

    此处再次连接: 10mV (1A)/10us / div。

    让我问您、为什么它无法维持同步模式? 我应该去哪里? 我很接近修复传感器电阻器的路径、我猜是这种错误会引入很强的测量噪声、修复应该会让芯片进入同步模式、我是否还缺少其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在非同步模式下、轻负载时的效率通常较高。