大家好、我已经根据数据表中的电路实现了以下电路、用于以2A 电流为 单节 LiFePO4电池充电。 现在、在测试时、我已经为数据中使用的 MOSFET (Sir246DP)更改了 MOSFET、并且我已经将充电电流设置为4A (R8为32Kohm)。
据我所知、该芯片使用两种工作模式之一:同步和非同步。 当充电电流低于0.5A、电池电压低于2V 或平均充电电流低于0.125A 时、强制采用非同步。充电电流使用 SRP-SRN 电压进行测量。 同步期间、充电电流浮动在所需值附近、而在非同步期间、充电电流变为零、然后高侧 MOSFET 再次导通。
下面是 SRP-SRN 电压(50mV、每分段50us)的快照:
然后、在我看来、鉴于电流变为零、它在非同步模式下工作、但并未满足任何条件。 此外、低侧 MOSFET 从不导通(非同步模式、自举电容器从不会低于4.2V)。
您能否帮助我了解模块为何决定使用该模式? 提前感谢!