This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:LM5113 Rev. H 数据表问题

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5113-Q1, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663497/lm5113-lm5113-rev-h-datasheet-concerns

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件:、 LMG1205

您好!

2018年1月、TI 将 LM5113数据表从修订版 G 更新为修订版 H。除了标记为 NRND 状态外、还引入了一些新要求、这些要求对我在现场拥有的现有产品产生了严重影响。 请帮我了解以下更改吗? 参考修订版 H 数据表"修订历史记录"部分。

-更改了第一页的关键图形:我用红色圈出了从修订版 G 到修订版 H 数据表的更改。 图像已附加。

-更改了功能方框图:我用红色圈出了从修订版 G 到修订版 H 数据表的更改。 图像已附加。

-在启动和 UVLO 部分添加了内容:我用红色圆圈显示了从修订版 G 到修订版 H 数据表的更改。 图像已附加。


问题1:
 为什么进行此更改?  是否发现内部自举二极管不足? 我们一直观察到自举电容器(我们的应用中为1uF)在启动时没有充分充电、并且高侧栅极电压没有足够的电平位移来使我们的高侧 GaN FET (GS61008T)饱和。 如新修订的修订版 H 数据表中所示、当我们添加外部二极管和电阻器时、我们观察到的问题就会消失。 我们长期以来一直在寻找这个问题、这似乎是一个解决办法。  

注意:虽然您对简化版应用图、功能方框图以及启动和 UVLO 部分进行了这些更改、但您尚未更新图18中"典型应用"电路中的此新要求。 如果这确实是一项新要求、也应该在应用电路原理图中进行更新、以避免客户混淆。

问题2:PN:LM5113-Q1是否还需要该外部电阻器+二极管? LM5113-Q1是一款采用我们所需尺寸的新产品(10-WSON、我们希望避免使用新型 LMG1205的 DSBGA 封装)。 当前的 LM5113-Q1数据表中没有提到这一新要求。 这是否意味着不需要外部二极管和电阻器? 或者、您是否未根据此新要求更新 LM5113-Q1数据表?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的查询。 以下是我对您问题的回答:

    问题1的答案:是的、在第一页的简化图中、我们使用外部自举二极管对其进行了更新。 LM5113是我们的第一代 GaN 驱动器、我们正在不断提高其性能。 为了增强引导电容器上的启动电压充电、我们建议使用外部二极管来实现更快的充电。

    感谢您提出图中的差异。 18.我们也会考虑对其进行更新。

    问题2答案:LM5113-Q1的电路设计与 LM5113相同、但它是 Q100认证版本。 在您的情况下、我建议通过添加外部二极管+电阻器进行相同的修改、以帮助更好地启动。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    感谢您的快速回复。 请允许我重申问题/答案、以便我的理解清晰、如果我的陈述不正确、请更正我的陈述。

    声明1:在 LM5113 (修订版 H)数据表中添加了新的外部二极管和电阻器要求、以改善自举电容器在启动时的充电情况。

    声明2:LM5113-Q1还需要使用外部和电阻二极管来改善自举电容器在启动时的充电情况。

    后续问题1:由于 LM5113和 LM5113-Q1是相同的电路、我们是否可以预计 LM5113-Q1也会变为 NRND? LM5113或 LM5113-Q1是否有停产日期? 我们喜欢10-WSON 封装、最后我听说没有计划在该封装中提供 LMG1205。

    后续问题2:新型 LMG1205是否需要 LM5113和 LM5113-Q 等外部自举二极管和电阻器? LMG1205的数据表看起来像是 LM5113 (修订版 G)数据表中的复制粘贴作业。 最新的 LMG1205或 LM5113-Q1数据表中均未提及外部二极管和电阻器要求。 根据您对我最初问题2的回答、似乎也应该修改 LM5113-Q1的数据表以包含这一新的外部二极管要求(因为 LM5113和 LM5113-Q1是相同的电路)。 数据表的准确性和对细节的关注对我们的成功至关重要。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢后续行动的详细介绍。 您的两项陈述都是正确的、并回答您的以下问题:

    跟进 Q1:LM5113-Q1是我们拥有的汽车版本、我们没有 NRND IT 计划。 对于 LM5113和 LM5113Q1、我们没有计划停止生产、因此它们不会进入生命周期的末尾。 您可以继续使用它们。 但很抱歉、我们没有适用于 LM1205的 WSON 封装。

    跟进问题2:LMG1205是 LM5113的升级版本、包含 LM5113的所有改进。 这意味着无需外部二极管即可更好地启动。 如果封装适合您、我们建议您使用 LMG1205。 对于较小的封装、实际上驱动器的性能在寄生效应方面应该更好。

    非常感谢您对我们的数据表进行详细检查、我们应该对 LM5113和 LM5113-Q1数据表进行必要的更改。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixing、

    在基于旧的基于 LM5113的电源板设计的新电源板设计的设计审查中、我注意到它们缺少最新的 LM5113在线数据表中所需的自举二极管。  很惊讶我之前错过了这个机会、 我仔细查看了 LM5113和 LMG1205数据表-自举二极管规格和图形看起来是相同的。

    对我来说、这里有一个问题:

    1) 1)一个元件中的二极管与其数据表不匹配(数据表错误)

    2) 2)数据表中未提供二极管行为的一些相关方面。

    3) 3) LM5113中没有使用自举的实际要求。

    这是什么?   

    此新设计已准备好进行制造、添加这些组件有问题。  

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的提问。 为了回答您的问题、LM5113的外部自举二极管并不是完全必要的、因为 IC 内部有一个内部二极管。 我们建议添加二极管、以帮助提高启动期间的性能。

    LMG1205是 LM5113的更新驱动器、已经实现了这些改进。 因此无需二极管即可改善启动。 它与采用 DSBGA 封装的 LM5113引脚对引脚兼容。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

    此致、