This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:输出电压设置电阻器

Guru**** 2385990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655546/tps61200-output-voltage-setting-resistor

器件型号:TPS61200

您好!

Q1.当 Vout = 5V 时、建议的电阻值是否低于?
MΩ= 1.8k Ω、kΩ= 200k Ω

kΩ kΩ。是否可以使用100 k Ω 或更低的 R2和900 k Ω 或更低的 R 1?
如果可能、我希望使用一个小电阻值。

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您可以使用小型反馈电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaspper Li、

    感谢您的回答。

    此致、

    Seishin