This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:输出电压纹波问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655566/tlv1117lv-output-voltage-ripple-issue

器件型号:TLV1117LV

大家好、

客户正在使用我们的 TLV1117LV 将5V 输入转换为3.3V 输出。 在客户的实际用例中、5V 输入有时会下降。 但他们发现、在5V 下降期间、TLV1117LV 的输出纹波更大。 这是正常现象吗?  

请参阅下面的波形。 黄色曲线表示5V 输入(交流耦合)、蓝色曲线表示 TLV1117LV 的输出电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    在下降期间、输入看起来也会增加纹波。 很难分辨、因为这两条曲线在如此不同的电压标度上、 但输入纹波似乎大于输出纹波、这意味着纹波源是输入上的或通过接地层耦合的。 您知道什么会导致输入电源轨下降?

    非常尊重、
    Ryan