This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210纹波放大器;噪声问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667391/tps40210-tps40210-ripple-noise-issue

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP30252

您好!

  基于演示板(PMP30252)的基准参数调整使输出达到24V/0.5A

  根据固定参数、空载时的输出纹波电压约为700mV、

  因此我调节至反馈参数、纹波减小、但噪声仍然很高。

  波形如下所示:

 有什么建议可以消除噪声?

  是否有好的方法来调整反馈参数?

 如果输出电容器不使用电解电容器、是否可行?

固定参数
VIN= 9-36.
Vo = 24
IO= 0.5. A
T1参数: PRI= 26 t
sec= 17. t
L= 10.
SW = 250 kHz
校正参数
R26= 2.23. 千欧
R11= 150 千欧

根据固定参数、空载测试波形下的输出纹波电压如下所示: 在相同的测试条件下、调整反馈参数:
C18=22nF、C19=220nF、R24=10k Ω、测试波形如下:

VIN=10V、Vo=24V、IO=0A VIN=10V、Vo=24V、IO=0A
纹波电压= 700mV 纹波减小、但噪声仍然很高。
我们可以发现噪声是初级侧开关频率的耦合。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    左侧示波器图的时间刻度是多少? 您似乎在脉冲跳跃模式下运行。 您可以添加一个小的虚拟负载吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    20ms、我将尝试它。
    谢谢