Other Parts Discussed in Thread: PMP30252
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 主题中讨论的其他器件:PMP30252
您好!
基于演示板(PMP30252)的基准参数调整使输出达到24V/0.5A
根据固定参数、空载时的输出纹波电压约为700mV、
因此我调节至反馈参数、纹波减小、但噪声仍然很高。
波形如下所示:
有什么建议可以消除噪声?
是否有好的方法来调整反馈参数?
如果输出电容器不使用电解电容器、是否可行?
| 固定参数 | |||
| VIN= | 9-36. | 五 | |
| Vo = | 24 | 五 | |
| IO= | 0.5. | A | |
| T1参数: | PRI= | 26 | t |
| sec= | 17. | t | |
| L= | 10. | 嗯 | |
| SW = | 250 | kHz | |
| 校正参数 | |||
| R26= | 2.23. | 千欧 | |
| R11= | 150 | 千欧 | |
| 根据固定参数、空载测试波形下的输出纹波电压如下所示: | 在相同的测试条件下、调整反馈参数: C18=22nF、C19=220nF、R24=10k Ω、测试波形如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN=10V、Vo=24V、IO=0A | VIN=10V、Vo=24V、IO=0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纹波电压= 700mV | 纹波减小、但噪声仍然很高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我们可以发现噪声是初级侧开关频率的耦合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
谢谢。