This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将分立式 NexFET 转换为 NexFET 电源块

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16321Q5, CSD17579Q5A, CSD87353Q5D, CSD87334Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655659/how-to-convert-discrete-nexfets-to-nexfet-powerblock

主题中讨论的其他器件:CSD16321Q5CSD17579Q5ACSD87353Q5DCSD87334Q3D

在 WEBENCH 设计中、我使用了两个分立式 NexFET。  如果可能、我想将其转换为 NexFET 电源块。 但是、查看 PowerBlock 数据表、我并不完全清楚如何选择 PowerBlock 来替代分立器件。  指定的两个分立器件是  

CSD16321Q5 (VdsMax = 25V、 IdsMax = 100A、 Rdson = 2.6m Ω)

CSD17579Q5A (VdsMax = 30V、 IdsMax = 25A、 Rdson = 0.013 Ω)

这是一款非隔离式直流/直流降压转换器、可将10.5V-12.6V 转换为8.0V。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    这听起来像是电源块的一个很棒的应用! 与分立式 FET 不同,电源块数据表更多地来自系统级解决方案,因此它仅取决于您的输入条件以及在给定输出电流下您愿意接受的功率损耗。 您可能只需要25V 的器件、但30V 的器件也能正常工作。

    此外、听起来您需要适合高占空比运行的器件、因此 CSD87353Q5D 或 CSD87334Q3D 等器件可能是不错的选择。

    我将在 此处尝试我们的降压转换器 NexFET 选择工具:www.ti.com/.../fetpwrcalc

    此工具将推荐分立式解决方案和电源块解决方案、并允许您比较1k 成本和尺寸作为折衷。 从这个意义上讲、它在 FET/功率级侧比 Webench 更灵活一些。

    这是一款相对较新的工具、因此如果您喜欢、我很乐意听取您对该工具的反馈、或者提供有关该工具可能更好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的建议和指向该工具的指针。 该工具根据您的上述建议选择了 CSD87353Q5D。 它确实工作得很好。 我很开心。 我唯一的建议是在最终决定时、可以通过某种方式打印出来。 如果它已经这样做了、我没有看到该选项。