Other Parts Discussed in Thread: CSD16321Q5, CSD17579Q5A, CSD87353Q5D, CSD87334Q3D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CSD16321Q5、 CSD17579Q5A、 CSD87353Q5D、 CSD87334Q3D在 WEBENCH 设计中、我使用了两个分立式 NexFET。 如果可能、我想将其转换为 NexFET 电源块。 但是、查看 PowerBlock 数据表、我并不完全清楚如何选择 PowerBlock 来替代分立器件。 指定的两个分立器件是
CSD16321Q5 (VdsMax = 25V、 IdsMax = 100A、 Rdson = 2.6m Ω)
CSD17579Q5A (VdsMax = 30V、 IdsMax = 25A、 Rdson = 0.013 Ω)
这是一款非隔离式直流/直流降压转换器、可将10.5V-12.6V 转换为8.0V。
谢谢、