This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:关于电源序列

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5726, TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665653/tps659037-about-power-sequence

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5726TPS65917-Q1

可能涉及的人员、

 

我对 TPS6590378的电源序列有疑问。

 

(客户条件)

1、客户系统突然通电。

此外、当系统关闭时、电源会立即中断。

 

2、客户希望设计一个系统、在发生上述情况时自动启动和关闭。

   

(问题)

 -用于加电;

   当 POWERHOLD 引脚连接到 LDOVRTC (上拉)时、是否已成功执行"按需"?

 

 -用于断电;

   如果上拉 POWERHOLD 引脚、关断是否正常执行?

 

您能否确认随附的详细信息文件?

 

检查所附文件后、您能否指出所附文件是否存在问题?

 

此致、

 

Gk110

e2e.ti.com/.../TPS6590378_0030_Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK110、
    我将您的问题转发给产品专家。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >当 POWERHOLD 引脚连接到 LDOVRTC (上拉)时、是否已成功执行"应请求"?
    是的、如果 POWERHOLD 连接到 LDOVRTC、则当 VCC1 > VSYS_HI (3.1V)时、器件将立即启动。

    >如果 POWERHOLD 引脚被上拉、关断是否正常执行?
    器件将关闭、但不会遵循断电序列。 原因是当 VCC1 < VSYS_LO (2.75V)时、器件会由于 VCC1欠压而同时关闭所有输出。 在这种情况下、您将无法满足处理器的断电顺序、这可能会导致长期问题。

    我建议使用为 PMIC 供电的直流/直流转换器的 PGOOD 或24V 电源轨本身的监控器、在断电时关闭 PMIC。 这还将在首次提供 PMIC 时启用 PMIC。 您可以在此博文中看到两个示例:
    e2e.ti.com/.../how-to-meet-power-sequencing-requirements-with-a-pmic

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Karl-San

    感谢您的友好回复。
    我确认了您介绍的 E2E。
    e2e.ti.com/.../how-to-meet-power-sequencing-requirements-with-a-pmic

    我知道 TPS659037的 VCC 需要保持在2.75V 或更高的电压下超过1ms。

    我参考了以下公式。
    C=I*⊿t /(Vcc-Vmin)--(1)
    如果 Vcc 为5V 且 I=3A、则电容器需要1.3mF。

    对吗?

    他们无法在该项目中使用大电容器。
    是否有其他好的解决方法?

    最恰当的考虑

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GK、

    如果系统在5V 电源上具有5V 电源和3A 电流、则需要1.3mF 的电容来将其保持1ms -实际上、TPS6590378的断电序列为1.6ms、因此根据计算得出的实际电容为2mF。  这是最坏情况下的数字。  支持这一功能的唯一方法是增加电容或降低负载电流。

    实际上、在 POWERHOLD 信号设置为低电平以关闭 PMIC 后、断电序列开始执行、负载电流应开始减小。  在100us 内、RESET_OUT、LDO1、LDO2、LDOUSB、 和 REGEN1 (VDDSHVx)将全部禁用。  因此、这可能是您在计算输入电源的放电时间时应使用的电流。

    500us 后、所有内核电源(SMPS12、SMPS3、SMPS45、SMPS6和 LDO9)都将被禁用。  这将进一步降低电流。

    然后是1000us、剩余的电源轨将被禁用。  此时、电压无关紧要、因为所有输出都关闭。

    因此、假设 POWERHOLD 在 t=0时变为低电平、您可以通过3个步骤计算输入端的电压:

    1. 从 t=0us 到 t=100us、您将获得满负载电流
    2. 从 t=100us 到 t=600us、当处理器处于复位状态时、负载电流会更低、并且 LDO1/2/USB 和 VDDSHVx 会被禁用
    3. 从 t=600us 到 t=1600us、在禁用内核电压轨的情况下、您将具有更低的负载电流

    根据此电流曲线、您应该能够确定最小电容、以便在 t=1600us 时使 VCC > 2.75V。

    或者、如果您仍有太多的负载电流、则需要考虑降低负载电流。  例如、当系统知道电源正在下降时、处理器可能会降低频率或禁用 I/O 等

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl-San

    我理解您的描述。

    不过、我还有一些问题。

    问题1:您能否告诉您在以下每种情况下的预测电流?

      a、从 t=0us 到 t=100us、您将获得满负载电流

      b、从 t=100us 到 t=600us、当处理器处于复位状态时、负载电流会更低、并且 LDO1/2/USB 和 VDDSHVx 会被禁用

      C、从 t=600us 到 t=1600us、在禁用内核电压轨的情况下、您将具有更低的负载电流

       是否有一般指标?

    问题2:如果客户设计如下,他们应该如何考虑关断时的电容器?

      在此设计中、PMIC 可提供3.3V 和5V 电压。

      参考设计是"图1。 《处理器与 TPS6590378ZWSR"的连接》、位于用户指南(SLIU011E)中。

    Q3:在将电源保持信号输入 PMIC 后,在无法访问连接到 GPMC 的器件(NAND 来自)之前,最短的时间是什么?

    Q4:当电源意外断开时,是否有强制降低 AM5726功耗的方法?

      我们的客户希望了解降低电容器值的方法。

      例如、强制降低 AM 5726等工作频率的方法

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GK、

    问题1:您能否告诉您在以下每种情况下的预测电流?

    [Karl]这取决于最终应用。  我认为有一种工具可以根据处理器使用情况估算功耗、但您可能需要从 Sitara 团队获取该工具。

    问题2:如果客户设计如下,他们应该如何考虑关断时的电容器?

    [Karl]主要问题是 VCC1电源。  该电压需要保持在2.75V 以上、直至序列中的最后一步。  因此、该电源轨应该具有更大的电容、因为它还将具有更大的流经 SMPS 的负载电流。

    Q3:在将电源保持信号输入 PMIC 后,在无法访问连接到 GPMC 的器件(NAND 来自)之前,最短的时间是什么?

    [Karl]您是说在 POWERHOLD 变低之后吗?  POWERHOLD 变为低电平后、I2C 立即无法访问 PMIC。  任何 I2C 通信都必须在 POWERHOLD 设置为低电平之前发生。

    Q4:当电源意外断开时,是否有强制降低 AM5726功耗的方法?

    [Karl]对于 Sitara 团队来说、这可能是一个更好的问题、但我认为最有可能降低处理器时钟频率并减少 I/O 通信。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    我是 GK 的一个科莱格。

    此时、我向您询问客户的问题、而不是客户的问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --
    只有两种类型的输入引脚可以生成处理器断电序列(OFF2ACT)的关闭请求:PWRON 引脚(长按)或 PWRDOWN 引脚(电平)。

    请告诉我您有没有。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    有2个以上的关闭请求-所有这些都列在数据表的第5.3.2.2节中:
    www.ti.com/.../detailed-description

    如果您专门询问引脚、还可以使用 POWERHOLD/GPIO_5 (LOW=OFF)和 RESET_IN/GPIO_1 (LOW=OFF)生成关断请求。 正确的做法是、PWRON 是唯一一个由于长按而关闭的位。

    请注意、POWERHOLD、RESET_IN 和 PWRDOWN 都是 OTP 可选的、默认情况下可以根据您使用的确切 OTP 进行选择。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢你的答复。

    这可能会令人困惑、我想确认一下。

    --

    (1)您所附的 URL 是有关 TPS65917-Q1的信息、您的答案与 TPS6590378相同。

    (2)客户想知道哪些引脚和寄存器可以生成 OFF2ACT、以防万一。

    他认为 PWRON 和 PWRDOWN、对吗?

    他想知道是否还有其他方法。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    这是我的错误,我很抱歉,我感到困惑。 但 TPS659037具有相同的表、且具有几乎相同的关闭请求。 以下是正确的链接:
    www.ti.com/.../off-requests-slis1655002

    我还要确认、您提到了 OFF2ACT 序列、但您之前讨论的是断电序列。 只需清除、加电序列是 OFF2ACT 序列、断电序列是 ACT2OFF 序列。

    在 TPS659037中、RESET_IN 可生成关断请求、POWERHOLD/GPIO_7也可生成关断请求。 如您所述、PWRON 长按键和 PWRDOWN 也可以生成关闭请求。 关闭请求的完整列表如上所链接的表5-10所示。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larl:

    感谢你的答复。

    我了解 OFF2ACT 和 ACT2OFF 之间的关系。 客户也可能会感到困惑。

    断电请求、RESET_IN、POWERHOLD/GPIO、PWRON 长按和 PWRDOWN 有4个引脚。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larl:

    感谢你的答复。

    我了解 OFF2ACT 和 ACT2OFF 之间的关系。 客户也可能会感到困惑。

    断电请求、RESET_IN、POWERHOLD/GPIO、PWRON 长按和 PWRDOWN 有4个引脚。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一