This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:高 K 布局是什么意思?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655503/tlv733p-what-does-high-k-layout-mean

器件型号:TLV733P

您好!

从数据表中可以看出、高 K 布局意味着什么?

请告诉我 、对于 TLV73318PDBVR  、25摄氏度的 DBV 封装对应的 PD 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    高 K 表示 JEDEC 高 k (2s2p)电路板、如 JESD 51-7中定义。

    使用公式 Tj = Ta + PD * Rθja 生成曲线。 重新排列此公式以计算最高环境温度、我们得到 TAmax = Tjmax - Pdmax * Rθja。 在热性能信息表 Rθja 中、我们看到 TLV733的 DBV 封装为228.4 C/W 在"建议运行条件"表中、我们发现 Tjmax 为125C。

    插入数据表中的信息和您请求的25C 环境温度(25 C = 125 C - Pdmax * 228.4 C/W)、我们会发现 TLV733在您的条件下可处理的最大功耗为~437mW。

    请注意、您可以使用 PD =(Vin - Vout)* Iout 计算应用的功率耗散。 只要您的应用功耗保持在437mW 以下、您的应用就应保持在25 C 的环境温度下的工作温度范围内

    非常尊重、
    Ryan