This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ VBUS、SRN 和 VSYS 中的电阻值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655626/bq25703a-bq25703a-resistor-value-in-vbus-srn-and-vsys

器件型号:BQ25703A

您好!

客户询问 VBUS、SRN 和 VSYS 中的电阻值。 他们之所以提出这一要求、是因为他们想要估算进入这些引脚的毛坯泄漏电流。 我知道应该通过寄存器设置来调整它、所以让我知道大约10k 欧姆或100k 欧姆的粗略值。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器泄漏电流 可能 只是引脚泄漏电流的一部分。 数据表规格表中列出了 VBUS 静态电流。

     规格表中列出了 SRN 和 SRP 不匹配泄漏电流。

    请勿在 VSYS 引脚上放置串联电阻器、因为它可能是内部 LDO 的输入源。