Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 我的客户在600W 下操作时遇到了问题、以下两张图片是两个 VDS 同步整流器 MOSFET 的测量值、左侧是波的正常操作、右侧是关断波形、这将通过这种方式产生正确的数字、 它应该是其 IC BLK 关断电压过低、因此 LLC 一直持续到电容器电压大约为240V、然后才关闭、从而导致此问题、需要确认该点是否可以调节电阻以改善关断点(大约300V)、 或者有其他意见、请告知、谢谢。