This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303 BLK 引脚问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655509/ucc256303-ucc256303-blk-pin-issue

器件型号:UCC256303

 我的客户在600W 下操作时遇到了问题、以下两张图片是两个 VDS 同步整流器 MOSFET 的测量值、左侧是波的正常操作、右侧是关断波形、这将通过这种方式产生正确的数字、 它应该是其 IC BLK 关断电压过低、因此 LLC 一直持续到电容器电压大约为240V、然后才关闭、从而导致此问题、需要确认该点是否可以调节电阻以改善关断点(大约300V)、 或者有其他意见、请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    感谢您关注 UCC256303。 您是否能够共享原理图? BLK 引脚通常连接到来自高压输入的电阻分压器。 调整分压器分压比将调整导通和关断电压阈值。

    此致、
    本·洛夫