This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:输出电压精度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653542/lm5166-output-voltage-accuracy

器件型号:LM5166

大家好

如果我们问 LM5166、您会介意吗?


对于 LM5166Y (3.3V 固定电压)、数据表显示稳压比较器最小值=3.23V、最大值=3.37V。
这是否意味着输出电压精度最小= 3.23V、最大= 3.37V?
那么、它是否包含 COT 和 PFM 模式?


我们的客户使用 LM5166 (adj 类型)。
然后、输出电压为3.1V、Iout=75mA。
根据输入电压的变化、输出电压会发生变化。
输入12V: 3.190V
输入8V: 3.170V
输入14V:3.220V
我们的客户没有波形、但 Ton 取决于 Vin、因此 Vout 会发生变化。  
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    稳压比较器最小值/最大值数据是在12Vin、内部设定点为3.3V、反映了 IC 内部比较器的"精度"。
    如果您要求应用直流/直流输出电压调节/精度、我们可以查看数据表应用部分或 EVM 用户指南 www.ti.com/.../snvu544.pdf 中的线路和负载调节图。

    在 LM5166数据表中、您将在应用部分8.1中找到两种设计。
    您可以在图65中的8.2.2.2.8应用曲线下找到客户3.3V 输出电压设计的曲线图。 转换器调节。
    您可以在图54中的8.2.1.2.9应用曲线下找到5V 输出电压设计的波形图。 转换器调节。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San

    感谢你的答复。

    我们还有其他问题。

    数据表 P5显示 FB LINE-REG=0.005%/V
    这种条件是 PFM 模式还是 COT 模式?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    这是一个典型规格、用于测量整个输入电压工作范围内的较低 FB 阈值精度。 我的理解是、它适用于 COT 和 PFM 模式。

    此致、
    Tim