Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 大家好
如果我们问 LM5166、您会介意吗?
对于 LM5166Y (3.3V 固定电压)、数据表显示稳压比较器最小值=3.23V、最大值=3.37V。
这是否意味着输出电压精度最小= 3.23V、最大= 3.37V?
那么、它是否包含 COT 和 PFM 模式?
我们的客户使用 LM5166 (adj 类型)。
然后、输出电压为3.1V、Iout=75mA。
根据输入电压的变化、输出电压会发生变化。
输入12V: 3.190V
输入8V: 3.170V
输入14V:3.220V
我们的客户没有波形、但 Ton 取决于 Vin、因此 Vout 会发生变化。
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本