This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于欠压保护/锁定/切断的器件

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809, TLV803, TPS3839, TPS3808, TLV810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654543/device-for-under-voltage-protection-lock-out-cut-off

主题中讨论的其他器件:TLV809TLV803TPS3839TPS3808TLV810

您好!

我正在寻找一款监控 Vcc 并提供欠压切断或锁定的器件。 这些是我唯一感兴趣的功能。 我想将此器件与单独的器件配合使用、以便它根据欠压阈值将电压闸门到单独的器件。 系统电源为5V、最大电流为200mA。 是否有这样的器件能够满足我的需求?

卢卡斯·舒尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    是的、我们有很多器件可以完全做到这一点。 我们称之为电压监控器/复位 IC。 由于有这么多人完全按照您的要求行事、因此我接下来的问题 将帮助我缩小您想要更多的问题。 成本、尺寸或低 IQ 是您的设计的下一个最重要的优先事项吗?  在 VCC 恢复为高电平至"良好状态"和输出信号"良好状态/未检测到欠压"之间、您需要多大的延迟? 接下来的几个建议在 VCC 恢复高电平和输出信号"电源正常"之间具有固定的200ms 延迟

    低成本:TLV803、TLV809 (这些是最便宜的选项、区别在于开漏输出与推挽输出)

    小尺寸和低 Iq:TPS3839 (纳米级电源电压监控器、是小尺寸应用或电池供电应用的理想选择)

    如果您需要多通道、可编程延迟、完全无延迟、过压监控、通过看门狗进行 MCU 处理器监控、 或手动复位(通过外部按钮或外部信号以任何原因复位器件或将输出拉至低电平的功能)、然后让我知道、我们也有用于所有这些的器件。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    乍一看、这些器件似乎在复位引脚上相应地监控 Vcc 和灌电流。 我可以看到、这与具有某种使能引脚的器件协同工作。 遗憾的是、我要保护的器件没有任何类型的使能引脚。 我正在寻找能够直接为 Vcc 提供栅极的器件。 我对电压监控器的理解可能会有误。 与电阻器配对使用时、复位引脚能否驱动 FET 的栅极、进而控制 Vcc 的电源?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    我们的器件具有使能和手动复位功能(功能相同但命名约定不同)、因此无需任何其他器件。 您似乎需要一个开漏输出、该输出使用上拉电阻器连接到 FET 的栅极。 我认为可以移除外部 FET、因为电压监控器已经有一个内部 FET、该 FET 的作用正是外部 FET 所要做的。 此外、我们还提供推挽和开漏(需要上拉电阻器)输出类型、并提供低电平有效(VCC 欠压时输出为低电平)和高电平有效(VCC 欠压时输出为高电平)输出类型。 推挽的优势是电流消耗较低、因为有两个内部 FET 打开/关闭、以将输出拉至 VCC 或 GND。 开漏输出允许您将输出上拉至任何电压、而不考虑 VCC、并允许 ORing 一起创建逻辑。

    这些器件肯定是您要寻找的器件、我可以帮助您选择正确的器件。 我将从 TPS3808开始、看看这是否能实现您的目标。 如果您想为我提供任何方框图或敏感信息以获得详细支持、请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    遗憾的是、我仍然看不到仅电压监控器如何满足我的需求。 不过,我仍然可能有误解。 是的、我看到这些器件具有用于复位引脚的推挽配置、但我也看到复位引脚只能处理小于200mA 的电流。 我需要直接控制 Vcc 的东西、而不仅仅是相应地进行监控和警报。 我将发布一些图表以进一步阐明我的意图。

    典型电压监控器应用:

    Image result for tlv809

    这是我在电压监控器中看到的最常见应用。 电压监控器不直接控制从 Vcc 到另一个器件的功率。 它仅用于监控和警报。

    我需要:

    希望这能完全清除问题。 如果我仍然对电压监控器的功能产生误解、我会深表歉意。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要什么:(原件未装入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 E2E 不喜欢我的图像。 我现在连接 它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    正确的是、由于您的器件需要200mA 电流、因此您需要额外的 FET。 请检查该电路、该电路除了使用 P-FET 外、还使用 TLV810 (推挽、高电平有效输出)来保护下一个器件。

    因此、如果 VCC 为"高电平"、RST 输出将为"低电平"、P-FET 将为"导通"、VCC 将传递到受保护器件的 Vin。 如果 VCC 为"低电平"、则 RST 输出将为"高电平"、P-FET 将"关断"并防止为受保护器件供电。

    "高"和"低"阈值由您选择的 TLV810器件版本定义。 我们提供5V 标称电源轨选项、我认为这是适合此类精确应用的理想选择。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这就是我想象电压监控器适用于我的特定应用的方式。 这将是一个体面的双组件解决方案。 是否有单个组件解决方案? 可能是电源设备线路中的另一个设备?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    遗憾的是、电压监控器用作控制器件、而不是功率器件。 如果您的器件具有使能引脚、则您只需要一个器件。 您还可以使用一个具有漏极开路输出类型的单个电压监控器(上拉电压高至足以为受保护器件供电)、但在200mA 应用中、上拉电阻器上会出现明显的压降。 在这种情况下、我认为具有导通/保护 P-FET 的电压监控器是最佳解决方案。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢您的耐心和建议。 我将考虑这种方法来解决我要解决的问题。

    卢卡斯