Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
您好、TI 的专家:
目前、我们有一个使用 TPS54560的设计、其工作方式非常有魅力。 唯一的问题是、我们的要求已经发生了变化、我们需要了解是否无法在设计中再挤出几百 mA 的电流、至少对于短脉冲< 100ms 的情况。 我们主要使用 Webench 为我们提供的东西、无论是好还是坏。 我已经做了几十次计算,以确保 Webench 输出的准确性,当然我已经做了物理测试。
考虑到这一点,我正在努力更好地了解电流限制。 我假设数据表顶部的5A 额定值是最大瞬时电流。 因此,它最多应该是最大输出电流加上½ μ A 电感电流峰峰值,并且可能有几百 mA 的空间用于瞬态响应。 这是正确的吗?
我还在确定设备开始保护自身免受过流事件影响的限制方面遇到了一些问题。 那么、正确的做法是采用图25上的公式以及6.5节中的电流限制阈值、并假设这是峰值电流限制、也是电感器将看到的最大电流是否保持在饱和状态?