This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:了解最大电流限制和电流折返行为

Guru**** 2464540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655357/tps54560-understanding-the-maximum-current-limit-and-current-fold-back-behavior

器件型号:TPS54560

您好、TI 的专家:

目前、我们有一个使用 TPS54560的设计、其工作方式非常有魅力。 唯一的问题是、我们的要求已经发生了变化、我们需要了解是否无法在设计中再挤出几百 mA 的电流、至少对于短脉冲< 100ms 的情况。 我们主要使用 Webench 为我们提供的东西、无论是好还是坏。 我已经做了几十次计算,以确保 Webench 输出的准确性,当然我已经做了物理测试。  

考虑到这一点,我正在努力更好地了解电流限制。 我假设数据表顶部的5A 额定值是最大瞬时电流。 因此,它最多应该是最大输出电流加上½ μ A 电感电流峰峰值,并且可能有几百 mA 的空间用于瞬态响应。 这是正确的吗?

我还在确定设备开始保护自身免受过流事件影响的限制方面遇到了一些问题。  那么、正确的做法是采用图25上的公式以及6.5节中的电流限制阈值、并假设这是峰值电流限制、也是电感器将看到的最大电流是否保持在饱和状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于100ms 脉冲、您尝试获得的最大负载电流是多少?

    此器件上的5A 额定电流是最大额定直流电流。 器 件允许的最大峰值电流限制在 TI.com www.ti.com/.../tps54560.pdf 数据表第6页的 Eletrcial Characteristics 表中定义为"电流限制"。 如果电感器电流达到电流限制、器件将关闭内部电源开关。 在极端过载条件下、将提供频率折返保护。

    我在该数据表中找不到与电流限制相关的图25和6.5部分。

    电感器看到的峰值电流是直流负载电流加上1/2的纹波电流。 纹波电流可通过第26页的公式(29)计算得出。 确保电感器额定电流高于峰值电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 很抱歉、使用会给出错误的数字。 我查看的是 Q1数据表。 它们看起来是一些非常细微的差异。   

    如上图所示。 我想知道如何正确解释这一点。 我假设当电感器电流 达到 "电流限制"时、tCLdelay 开始、我将看到的峰值电流为:

     (电流限制)+ ΔCLPeak μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此曲线表明、由于内部比较器延迟、基准测量的峰值电流限制将略大于数据表 EC 表中给出的数字。 延迟是从比较器看到电流限制跳闸到内部 FET 实际关断的时间。 在此延迟时间内、会看到一个很小的额外电流、即图片中的 Δ- CLPeak。

    除非您实际上是在限流模式下运行、否则这不是一个问题。 这只应在故障条件下发生、而不是在正常运行时发生。

    如果您的最大直流负载电流不超过5A、则在正常运行中不应看到峰值电流限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、这样就可以清除问题