Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 我的公司正在使用与您的评估板 BQ24610EVM 中使用的电池充电器电路相同的电池充电器电路。 在测试充电器电路时、我们发现、如果移除电池、电路中仍有一个模拟热敏电阻的电阻器、用于检测电池热量、 如果端子 ACPWR 上的直流输入电压降至编程电池电压以下、则产生的 SYS 输出电压会在20Hz 左右振荡、并且仅通过一半的直流输入电压。 通过探测电路可以看出,充电器发出的 BATDRV 信号会定期(20Hz 速率)尝试将不在其中的电池连接到 SYS 输出,直到尝试失败。
是否有一种简单的方法来防止 BQ24610尝试驱动电池 MOSFET 并测试是否存在以下三个事件的组合电池?
- 电池已取出
- 电路中存在模拟热敏电阻的电阻器
- 直流输入电压低于预期的电池电压