This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610电池测试逻辑问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655359/bq24610-bq24610-battery-test-logic-question

器件型号:BQ24610

我的公司正在使用与您的评估板 BQ24610EVM 中使用的电池充电器电路相同的电池充电器电路。  在测试充电器电路时、我们发现、如果移除电池、电路中仍有一个模拟热敏电阻的电阻器、用于检测电池热量、 如果端子 ACPWR 上的直流输入电压降至编程电池电压以下、则产生的 SYS 输出电压会在20Hz 左右振荡、并且仅通过一半的直流输入电压。  通过探测电路可以看出,充电器发出的 BATDRV 信号会定期(20Hz 速率)尝试将不在其中的电池连接到 SYS 输出,直到尝试失败。   

是否有一种简单的方法来防止 BQ24610尝试驱动电池 MOSFET 并测试是否存在以下三个事件的组合电池?

  1. 电池已取出
  2. 电路中存在模拟热敏电阻的电阻器
  3. 直流输入电压低于预期的电池电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所描述的是电池检测功能。 要禁用、您可以在取出电池之前将 TTC 引脚拉至低电平、并在插入电池时通过电容器将 TTC 引脚接地。