This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:LED 是否可以由多个独立的电压轨驱动?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667253/tlc6c5712-q1-can-leds-be-driven-by-off-multiple-independent-voltage-rails

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

我有一位客户希望使用 TLC6C5712-Q1来驱动不同电压轨上的 LED。 我最初的反应是、这不应导致任何问题、因为它们以相同的接地端为基准、电流感应是低侧。

电源轨不会同时加电、它们会按顺序加电、我们想考虑如果其中一个电源轨上存在故障、则仅为某些 LED 供电。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    是的、您可以这样做、但建议将高压轨连接到 SENSE 引脚。 由于 VSENSE 和低电压轨之间的电压差、低电压轨 LED 短路诊断功能可能会丢失。

    我们还提供了如下应用手册。 www.ti.com/.../slva802.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    感谢您的快速响应。 两个电压轨都是5V、其中一个是跟踪 LDO、比如说 VCC2、它由主电源 VCC1驱动。 我之前计划将 VCC1用于 SENSE 引脚、因为它将为主 MCU 供电、并且是第一个加电轨。

    对于正常运行条件、干扰电源轨将处于 eachother 的±4mV 跟踪容差范围内。 只有当系统中存在故障时、两个电源轨才会偏离 eachother。

    对于两个电源轨均已通电且电压处于4mV 范围内的正常运行条件、两个电源轨上的 LED 诊断应适用于任一电源轨上的 LED、对吧?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于4mV 的差异、绝对没有问题。