您好!
我有一位客户希望使用 TLC6C5712-Q1来驱动不同电压轨上的 LED。 我最初的反应是、这不应导致任何问题、因为它们以相同的接地端为基准、电流感应是低侧。
电源轨不会同时加电、它们会按顺序加电、我们想考虑如果其中一个电源轨上存在故障、则仅为某些 LED 供电。
谢谢、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一位客户希望使用 TLC6C5712-Q1来驱动不同电压轨上的 LED。 我最初的反应是、这不应导致任何问题、因为它们以相同的接地端为基准、电流感应是低侧。
电源轨不会同时加电、它们会按顺序加电、我们想考虑如果其中一个电源轨上存在故障、则仅为某些 LED 供电。
谢谢、
John
尊敬的 John:
是的、您可以这样做、但建议将高压轨连接到 SENSE 引脚。 由于 VSENSE 和低电压轨之间的电压差、低电压轨 LED 短路诊断功能可能会丢失。
我们还提供了如下应用手册。 www.ti.com/.../slva802.pdf
尊敬的 Anda:
感谢您的快速响应。 两个电压轨都是5V、其中一个是跟踪 LDO、比如说 VCC2、它由主电源 VCC1驱动。 我之前计划将 VCC1用于 SENSE 引脚、因为它将为主 MCU 供电、并且是第一个加电轨。
对于正常运行条件、干扰电源轨将处于 eachother 的±4mV 跟踪容差范围内。 只有当系统中存在故障时、两个电源轨才会偏离 eachother。
对于两个电源轨均已通电且电压处于4mV 范围内的正常运行条件、两个电源轨上的 LED 诊断应适用于任一电源轨上的 LED、对吧?
John