This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063DR 栅极驱动器 rms 和峰值灌电流和拉电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667603/ucc28063dr-gate-driver-rms-and-peak-sink-ans-source-current

主题中讨论的其他器件:UCC28063

我想知道器件型号 UCC28063DR 的最大灌电流和拉电流。 该器件在设计中用于驱动两个 MOSFET、每个 MOSFET 具有1440pF 栅极电容;此外还有一个13.3欧姆串联电阻器。 系统有时会发生故障、IC 的内部栅极驱动器电路似乎已损坏。 我不知道到底是什么导致系统故障、我所知道的只是、栅极结构如 X 射线成像中所示受损。 数据表确实清楚地说明、驱动栅极不需要串联电阻器、但如果确实如此、则可以使用5欧姆左右的小电阻器。 现在、我是否超出栅极均方根电流限制、从而损坏 IC 的内部栅极驱动电路结构? 我想知道该特定 IC 可以拉电流和灌电流的最大 rms 和峰值电流。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Badibanga、
    您的输入电容非常高、可直接从 UCC28063驱动
    您应该使用栅极驱动器 IC 或图腾柱 NPN、PNP 双极驱动器
    来自 GDA、GDB 的基极电阻应约为27欧姆。
    NPN 的集电极上需要大约2.2欧姆的电阻
    两个发射器连接在一起、并通过一个10欧姆电阻器连接到升压 MOSFET 的栅极。
    此致
    John