请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28063我想知道器件型号 UCC28063DR 的最大灌电流和拉电流。 该器件在设计中用于驱动两个 MOSFET、每个 MOSFET 具有1440pF 栅极电容;此外还有一个13.3欧姆串联电阻器。 系统有时会发生故障、IC 的内部栅极驱动器电路似乎已损坏。 我不知道到底是什么导致系统故障、我所知道的只是、栅极结构如 X 射线成像中所示受损。 数据表确实清楚地说明、驱动栅极不需要串联电阻器、但如果确实如此、则可以使用5欧姆左右的小电阻器。 现在、我是否超出栅极均方根电流限制、从而损坏 IC 的内部栅极驱动电路结构? 我想知道该特定 IC 可以拉电流和灌电流的最大 rms 和峰值电流。
谢谢、