Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ77904, BQ76920, TIDA-00449, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件:BQ24610、 BQ77904、 TIDA-00449、 BQ4050
您好!
我想知道是否可以仅将该部件用于电池平衡。 我想使用 BQ77904实现每节电池的 OV 和 UV 保护、并使用 BQ24610进行充电和电源选择。
在 BQ76920数据表中、图8-1原理图显示它应该被连接至一个配套控制器、但是据我所知、它只需要处理故障信号。 我能不能让它运行起来、使它像电池平衡一样工作吗?
谢谢。