This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:使用不带配套控制器的器件。

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ77904, BQ76920, TIDA-00449, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655023/bq76920-using-part-without-companion-controller

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ77904TIDA-00449BQ4050

您好!

我想知道是否可以仅将该部件用于电池平衡。 我想使用 BQ77904实现每节电池的 OV 和 UV 保护、并使用 BQ24610进行充电和电源选择。

 在 BQ76920数据表中、图8-1原理图显示它应该被连接至一个配套控制器、但是据我所知、它只需要处理故障信号。 我能不能让它运行起来、使它像电池平衡一样工作吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    bq76920需要一个"配套控制器"或 MCU 来执行诸如1的各种任务。 导通 FET、2. 如果需要、将保护故障寄存器设置为非默认值、3. 根据可用读数实施所需的温度保护行为、4. 实现电池平衡算法、5. 实现任何其他或更长的保护、例如低过流放电或过流充电、6. 从故障中恢复、7. 计算任何所需的容量、和8. 提供系统所需的显示和/或通信。
    bq76920中提供了用于绕过电池周围的电流和交错测量的电池平衡机制、但必须由控制器完成何时平衡的算法或决策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  您能推荐另一种解决方案吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    由于您提到 bq77904、我预计您将有4节电池。
    如果您将 bq76920用于控制器、则可以处理4节电池以进行平衡和保护、如果您希望编写自己的 MCU 代码、则 TIDA-00449可能是您的参考。
    bq4050也可能是具有可配置保护和平衡功能的出色解决方案。 使用最小监测设置。
    当然、这两种方法都比简单安装部件更涉及。