This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:输出电流

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654366/tps65150-q1-output-current

器件型号:TPS65150-Q1

你(们)好,先生  

我知道 TPS65150-Q1能够支持低于输出电流吗?

如果 Vin=3.3V 和5V

谢谢

VGG=>25V/50mA

VGL=>-15V/50mA

VDDA=>15V/300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、启晓、

    电荷泵的最大驱动电流为100mA。 占空比为50%时、您应该能够获得 VGH 和 VGL 的50mA 最大输出电流。

    对于升压转换器、您可以查看 Power Stage Designer 4.0。 此工具提供升压转换器功率级的计算(请记住、(最小)最大开关电流为2A)。

      

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、启晓、

    如果回答了您的问题、您可以通过单击"这回答了我的问题"来确认吗?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona