This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:交流适配器电压跳频频繁

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663714/bq40z60-ac-adaptor-voltage-jumping-frequently

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

我连接了3节电池(3.7V、3350mAh)。 对于充电、我使用15V 3A 电源、并且我注意到交流适配器电压跳转非常频繁。  

这是正常行为吗?

我还注意到芯片附近每秒5次出现奇怪的开裂噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jarek:

    这种行为异常。

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    有了这样的集成器件、诊断需要更多信息。

    您是否正在使用 EVM? 这是定制板吗?

    请提供事件的日志文件、gg.csv 文件、原理图和布局。

    电池单元信息:
    -化学:_________
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:3S1P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kahler、您好!

    我们正在使用我们自己的定制板、该板已用于生产。  

    电池单元信息:
    化学成分:0x2012
    -最大电压:4、2V
    -标称电压:3、6V
    -容量:3350mAh

    电池组/应用信息:
    -配置:3S1P  
    -最大负载:2500mA
    -额定负载:200mA
    正常工作温度:20摄氏度
    工作温度范围:-20°C 至40°C
    -外部热敏电阻组件:N

    配置芯片确实有很大的问题。

    是否有任何预设可满足以下要求:  

    • 15VDC @ 2A 充电
    • 工作温度-20 C°至40 C°
    • 充电温度0 C°至40 C°

    以下是要求提供的信息:

    e2e.ti.com/.../2158.Archive.zip

    此致 Jarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jarek:

    遗憾的是、我们没有针对以下内容的预设默认值:

    15VDC @ 2A 充电
    工作温度-20 C°至40 C°
    充电温度0 C°至40 C°

    您的设计中缺少参考原理图中的某些元素、例如 Q4。 您是否已使用 EVM 测试了设置?

    此致、
    Bryan Kahler