This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:DCR 感应的 Buck1补偿

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653868/tps65311-q1-compensation-of-buck1-for-dcr-sensing

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

在 Buck1的补偿网络中、R3具有以下计算公式:

术语 Kcfb 仅与 Rs 相关。 如果选择 DCR 感应、则 Kcfb 的值是多少? 是不是因为 VCdcr=IL*RL 而是0.125/RL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的理解、但我正在向最熟悉此器件的应用工程师进行确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为专家的应用工程师将在下周初因新年假期离开办公室。  他和设计人员正在详细研究这一点、下周初将再次与您讨论。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是正确的、并且在使用 DCR 电流感应方法时、请使用 RL 而不是 Rs 来计算 Kcfb。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的确认!