请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件: AM5728、 TPS659039-Q1
工具/软件:Linux
使用 TPS659037为 AM5728供电、在70摄氏度的环境温度下加电、并将 PMIC 置于热保护模式、而无需任何电压输出。 
如果在通电后的正常温度、在正常工作条件下、环境温度可为70°C。 
如何设计为在70°C 的功率下运行? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
使用 TPS659037为 AM5728供电、在70摄氏度的环境温度下加电、并将 PMIC 置于热保护模式、而无需任何电压输出。 
如果在通电后的正常温度、在正常工作条件下、环境温度可为70°C。 
如何设计为在70°C 的功率下运行? 
您好!
PMIC 再次启动后、您是否通过读取 SWOFF_STATUS 寄存器来确认关断源? 如果是过热情况导致 PMIC 关闭、则 SWOFF_STATUS.TSHUT 位将设置为1。
PMIC 的过热保护基于最低133C 的结温(典型值148C)。 如果确实发生这种情况、则意味着在整个环境温度范围内、结温上升的最小值为133C - 70C = 63C。 由于 ThetaJA = 36C/W、这意味着 PMIC 的功耗几乎为2W。
因此、我建议以下几点:
此致、 
Karl