This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS659037:tps6590375

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728, TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667030/linux-tps659037-tps6590375

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728TPS659039-Q1

工具/软件:Linux

使用 TPS659037为 AM5728供电、在70摄氏度的环境温度下加电、并将 PMIC 置于热保护模式、而无需任何电压输出。
如果在通电后的正常温度、在正常工作条件下、环境温度可为70°C。
如何设计为在70°C 的功率下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该芯片的?范围为-40°C ~ 85°C。在70°C 时、为什么断电、然后加电热保护为1 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMIC 再次启动后、您是否通过读取 SWOFF_STATUS 寄存器来确认关断源?  如果是过热情况导致 PMIC 关闭、则 SWOFF_STATUS.TSHUT 位将设置为1。

    PMIC 的过热保护基于最低133C 的结温(典型值148C)。  如果确实发生这种情况、则意味着在整个环境温度范围内、结温上升的最小值为133C - 70C = 63C。  由于 ThetaJA = 36C/W、这意味着 PMIC 的功耗几乎为2W。

    因此、我建议以下几点:

    1. 关断后读取 SWOFF_STATUS 寄存器、以确认热关断确实会导致问题。
    2. 计算系统 PMIC 中的预期功耗。  您可以使用以下工具帮助进行计算。
      e2e.ti.com/.../TPS659037-Power-Estimation-Tool.xlsx
    3. 如果您得到接近2W 的值、如果您有一个红外摄像头并测量外壳温度、则使用 ThetaJC = 6.6C/W 来计算实际结温。
    4. 如果温度过高、您可能需要添加导热器或散热器、或者降低 PMIC 负载的功耗。  或者、查看 PMIC 旁边是否有另一个很热的组件、该组件可能会发热。  通常、PMIC 可在70C 环境温度下与 AM572x 系统配合使用。  因此、我希望您的功耗过高、PMIC 会发热、或者您有一些其他非过热的断电源。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    由于 AM5728未运行、因此无法读取状态值。
    通过检测电流值、您可以确定 AM5728在该点过程中的功耗大于2W。

    TPS659039-Q1是否会出现此问题?
    是否有适用于 TPS659039-Q1和 AM5728的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dai、

    要清楚一点、我的意思是 PMIC 内部为2W。 处理器可消耗2W 以上的功率。 假设效率为~80%、我们可以估计、当 PMIC 消耗2W 功率时、处理器可能会消耗~10W 功率。

    TPS659039-Q1和 TPS659037具有相同的电源资源和封装、因此我希望两个 PMIC 之间的功率损耗相同。 没有 TPS659039-Q1参考设计可供使用、仅 TPS659037可用。

    此致、
    Karl