This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池管理和充电器/平衡器?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24133, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654300/bq24133-battery-management-and-charger-balancer

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ28Z610

大家好、

我要做的事情。  使用平衡和电量监测计为2S 锂聚合物电池组充电?  首选独立式、但我在微控制器上确实有一些空间。  充电率约为500mA 至最大1A  虽然某些 IC 可以为我的第一个问题充电2S 电池组、但是否需要平衡?  我确实希望这是一个安全的器件。  任何人能否推荐一系列有助于减少电路实现这一目标的 IC。  

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    某些电池组已集成平衡功能、请查看您的电池组是否具有平衡功能。 至于充电设备、我认为 bq24133能够满足您的充电需求。 有关平衡、请参阅 bq28z610或 bq40z50-R1。 如果您在平衡和电量监测计方面需要更多帮助、我建议使用这两个器件之一启动另一个线程。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steven、我将从那里查看并继续。 所选电池未集成平衡功能。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    问题解答。 bq28z610看起来很棒! 谢谢你。 要确认在阅读数据表时是否支持电池平衡? 那么、该 IC 将充电并处理电池平衡、这也是正确的吗? 或者、我是否需要一个平衡 IC 来与 bq28z610协同工作。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    bq28z610作为电量监测计执行测量、并负责电池平衡。 要为电池实际充电(降压开关)、您仍需要使用 bq24133。 bq28z610位于 bq24133和2节电池组之间。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!! 非常感谢。