请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1、 BQ28Z610
大家好、
我要做的事情。 使用平衡和电量监测计为2S 锂聚合物电池组充电? 首选独立式、但我在微控制器上确实有一些空间。 充电率约为500mA 至最大1A 虽然某些 IC 可以为我的第一个问题充电2S 电池组、但是否需要平衡? 我确实希望这是一个安全的器件。 任何人能否推荐一系列有助于减少电路实现这一目标的 IC。
感谢你的帮助!