请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 大家好、
我的客户在新项目中使用我们的 LM5050-1作为 Oring。 下面是原理图:
如您所见、主电源和从电源均为5V。 每个 LM5050-1的 VS 电源为12V 但不为5V、因此、即使 输入电源电压可能略低于5V、也可确保 VS 电源满足数据表和下面列出的 I 所需电子特性:
但是、在客户在-40C 下进行测试期间、输出波形异常、如下所示:
您能否帮助检查任何可能导致此异常输出波形的原因? 非常感谢您的支持!
此致、
Sulyn