This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1应用问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654321/lm5050-1-lm5050-1-application-issue

器件型号:LM5050-1

大家好、

我的客户在新项目中使用我们的 LM5050-1作为 Oring。 下面是原理图:


如您所见、主电源和从电源均为5V。 每个 LM5050-1的 VS 电源为12V 但不为5V、因此、即使 输入电源电压可能略低于5V、也可确保 VS 电源满足数据表和下面列出的 I 所需电子特性:

但是、在客户在-40C 下进行测试期间、输出波形异常、如下所示:

您能否帮助检查任何可能导致此异常输出波形的原因? 非常感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sulyn
    感谢您发布问题。
    我正在研究这一点、明天让我回来。
    此致
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、
    感谢您的支持! 这对于客户来说非常紧迫、因为他们需要很快进行认证。
    BTW、根据更多测试、我想让您了解另一个测试结果。 如果我们再添加一个10W 电子负载(总功率约为20W、10W 电路板负载+ 10W 电子负载)、则这不是这样的异常波形。 除了添加10W 电子负载外、我们没有做任何更改。 希望这对您的分析有所帮助、非常感谢!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    在较低负载(10W)下、栅极电压可能接近 FET 导通电压并发生振荡。

    这会导致 FET 导通和关断。

    请分享两个输入(5V 主输入和从输入)的完整波形以及两个 MOSFET 的栅极电压。

    此致、

    Kari。