This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:电感器选择

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653942/bq24295-inductor-selection

器件型号:BQ24295

您好!

 对于充电器、使用2.2uH 电感器是否是一项硬性要求?  

数据表上的原理图显示为2.2uH、但电感器选择部分不提供有关2.2 uH 偏差的任何指导。  1uH 电感器似乎仍将提供可接受的纹波、并且具有更好的 Isat。  但不确定这是否会产生交流环路问题。   客户将 仅在降压模式(为电池充电)下使用此电感器、而不在升压模式下使用。  这可能会影响是否可以使用1uH。  

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    2.2uH 并非硬性要求、但我们通常建议仅选择1.0至2.2uH 之间的电感器。

    查看数据表的"第9.2.2.3节输出电容器"、可以看到充电器已在15kHz 至36kHz 之间对转换器环路进行内部补偿、以获得输出 LC 振荡电路的谐振频率。

    总之、只要您有足够的输出电容、1.0uH 就足够了。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    1uH 需要多少输出电容?

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    我建议使用至少20uF 的电容。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20uF 是有效电容还是标称电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    额定电压正常。  

    此致、

    Joel H