请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 您好!
对于充电器、使用2.2uH 电感器是否是一项硬性要求?
数据表上的原理图显示为2.2uH、但电感器选择部分不提供有关2.2 uH 偏差的任何指导。 1uH 电感器似乎仍将提供可接受的纹波、并且具有更好的 Isat。 但不确定这是否会产生交流环路问题。 客户将 仅在降压模式(为电池充电)下使用此电感器、而不在升压模式下使用。 这可能会影响是否可以使用1uH。
谢谢、
Chuchen