请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2980-ADJ 我希望在 TI 获得技术联系。 我们目前在产品中使用您的 LP2980稳压器、我们在稳压器输出端使用的钽输出电容器存在质量问题、ESR 超出规格、导致 LP2980稳压器的输出不稳定。 我们想探讨是否可以使用陶瓷电容器代替钽电容器、您的数据表中推荐的 Murata 器件已过时、我们无法找到 Tokin 器件的电源(不确定是否已过时)。 请告知您是否可以直接与 TI 的某个人联系、因为我们希望使用 TI 推荐的器件。 非常感谢。