This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-ADJ:LP2980AIM-3V0的陶瓷输出电容器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654492/lp2980-adj-ceramic-output-capacitor-for-lp2980aim-3v0

器件型号:LP2980-ADJ

我希望在 TI 获得技术联系。 我们目前在产品中使用您的 LP2980稳压器、我们在稳压器输出端使用的钽输出电容器存在质量问题、ESR 超出规格、导致 LP2980稳压器的输出不稳定。  我们想探讨是否可以使用陶瓷电容器代替钽电容器、您的数据表中推荐的 Murata 器件已过时、我们无法找到 Tokin 器件的电源(不确定是否已过时)。 请告知您是否可以直接与 TI 的某个人联系、因为我们希望使用 TI 推荐的器件。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    数据表中有一节讨论了使用陶瓷电容器的 LDO 的稳定性。 如果使用陶瓷电容器、则必须向电容器添加一个较小的串联电阻(~1 Ω)、以帮助稳定 LDO、因为陶瓷电容器具有非常小的 ESR。 遗憾的是、我们不建议使用外部元件、但您应该能够使用任何具有 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器。 在直流偏置和过热条件下、请务必谨慎选择不会降至建议电容值以下的电容器。

    数据表还提到了前馈电容器对于实现稳定性是必需的、因此请确保您的原理图上也包含前馈电容器。

    此致、
    标记