请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28632 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的德州仪器(TI)支持:
我有一个关于设计4491542/3 UCC28630DR 的问题
我想实现以下变压器、因为我不知道如何自己构建变压器。
Würth 为我提供了以下变压器来使用760871135、750871032、我使用简单的变压器方程和 webench 给定电压计算得出、并使用 Würth 提供的使用比、在6.6A 的输出电流下、我获得了11、89V 的 Usecundair。
但是我不知道它是否正确。 这可以在 Webench 中进行验证、还是有其他方法?
输出电压不是那么关键、但应介于12V 到48V 之间。
此致
Bastiaan Pierik