This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28632:有关设计或查找替代变压器的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654105/webench-tools-ucc28632-question-in-designing-or-finding-a-substitute-transformer

器件型号:UCC28632

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的德州仪器(TI)支持:

我有一个关于设计4491542/3 UCC28630DR 的问题

我想实现以下变压器、因为我不知道如何自己构建变压器。

Würth 为我提供了以下变压器来使用760871135、750871032、我使用简单的变压器方程和 webench 给定电压计算得出、并使用 Würth 提供的使用比、在6.6A 的输出电流下、我获得了11、89V 的 Usecundair。

但是我不知道它是否正确。 这可以在 Webench 中进行验证、还是有其他方法?

输出电压不是那么关键、但应介于12V 到48V 之间。

此致

Bastiaan Pierik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bastiaan、

    您可以使用 WEBENCH 很好地了解原理图的外观!

    当您将规格输入 WEBENCH 并启动设计时、请单击变压器以获取有关它的更多信息。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    第一个快乐的新年!

    Webench 规定了如何构建变压器、我使用 Webench 检查了 Würth μ s 中的数据。 数据根本不是1+1=2。
    第二、绕组不同、这与我的第一个问题有关。

    我能否使用简单的变压器方程来计算变压器的替代项?

    我如何在 Würth 变压器中提供?

    最佳下斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bastiaan、

    谢谢、我希望您的新年进展顺利!

    UCC28632的数据表包含一个针对典型应用的详细设计程序。 您可以按照设计过程并使用公式中的值来计算所需的变压器类型。 我将向您链接以变压器匝数比开头的部分: www.ti.com/.../applications-and-implementation

    请告诉我这是否能解答您的问题!

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、进展顺利、

    好的、我必须结合 Webench 进行计算、并检查我是否能够挤出合适的变压器。

    感谢你的帮助。

    最棒的!