This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:ON 引脚的电压介于0.6~1.3V 之间时会发生什么情况?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654090/tps22963c-what-happens-when-the-voltage-of-on-pin-is-between-0-6-1-3v

器件型号:TPS22963C

你(们)好。

如标题所示、当 TPS22963C 的导通引脚电压介于 VIH 和 VIL 工作范围之间时会发生什么情况?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在1.3V 以上时、器件保证开启、在0.6V 以下、器件保证关闭。 在这些值之间、不保证器件以任何方式工作。 这是因为器件的实际跳闸点可能会因器件变化、输入电压和温度而变化。 如果您查看数据表图9中的图形、您可以看到输入电压差异如何影响器件的使能跳闸点。

    需要注意的另一点是、没有负载开关部分导通的状态。 一旦 ON 引脚达到其阈值、器件将完全开启、并且低于该阈值、器件将完全关闭。 但是、当跳闸点为时、我们无法保证精确的电压、只有一个电压范围(在本例中为0.6V 至1.3V)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢详细的解释!

    此致、
    许耀明