This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:镍氢电池6V、1200mAh 的充电选择与 BQ24105类似

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24105-Q1, TPS54331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666021/bq24105-charging-selection-for-nimh-6v-1200mah-similar-to-bq24105

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: TPS54331-Q1

您好!

我想知道与 BQ24105独立充电器类似的替代解决方案。

应用:镍氢电池充电6V 1200mAH,充电电流:120mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    独立的选项如下: http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ic/products.html#p338=NiMH&p1341=Standalone (可设置的 RC)

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的建议、我找不到这些独立充电器 IC 的 AECQ 信息。

    我的要求如下:

    输入电压:8V 至16V

    充电技术规格:6V,120mA 充电电流, 独立

    温度:-20至85

    通过汽车认证。

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    目前、能够支持镍氢电池的充电器是上述链接中的充电器。 有些汽车客户仍然使用这些器件。 这方面的应用是什么?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    本应用手册介绍了如何将 bq24105-Q1用于具有镍氢电池的汽车应用: www.ti.com/.../slua843.pdf

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的指导。 我的应用是在汽车环境中为镍氢电池组充电。 它就像用于某些功能的备用电池。

    我的要求如下:

    电池规格:6V、1200mAh

    充电技术规格:6V,120mA 恒定电流,标准充电

    温度:-20至85。

    关于 BQ24105-Q1、它符合汽车标准、但数据表中提到的最大额定电压为20V。

    它能否承受24V 的跨接启动电压1分钟?

    谢谢

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我认为 bq24105-Q1无法在1分钟内承受如此大的跨接启动电压。 但是、您可以尝试在充电器输入之前使用额定电压更高的降压转换器(如 TPS54331-Q1)、以确保我们不超过20V。

    此致、
    Steven