Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24105-Q1, TPS54331-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54331-Q1
您好!
我想知道与 BQ24105独立充电器类似的替代解决方案。
应用:镍氢电池充电6V 1200mAH,充电电流:120mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24105-Q1, TPS54331-Q1
您好!
我想知道与 BQ24105独立充电器类似的替代解决方案。
应用:镍氢电池充电6V 1200mAH,充电电流:120mA。
您好 Harish、
独立的选项如下: http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ic/products.html#p338=NiMH&p1341=Standalone (可设置的 RC)
此致、
Steven
您好 Harish、
本应用手册介绍了如何将 bq24105-Q1用于具有镍氢电池的汽车应用: www.ti.com/.../slua843.pdf
此致、
Steven
您好 Steven、
感谢您的指导。 我的应用是在汽车环境中为镍氢电池组充电。 它就像用于某些功能的备用电池。
我的要求如下:
电池规格:6V、1200mAh
充电技术规格:6V,120mA 恒定电流,标准充电
温度:-20至85。
关于 BQ24105-Q1、它符合汽车标准、但数据表中提到的最大额定电压为20V。
它能否承受24V 的跨接启动电压1分钟?
谢谢
Harish