请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5165、
您好,
我想知道我们是否会为 X 版本(5V 输出)或可调节版本提供 VSSOP 封装。
对于24V 电池应用、此应用需要通过 ISO7637-2标准;这指定了350msec、高达200V 的输入脉冲。
是否有任何器件只需使用输入电容器即可承受、或者是否必须放置 TVS?
谢谢
Umberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.