This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:VSSOP 封装和 ISO 测试

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165, LM5165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667102/lm5165-q1-vssop-package-and-iso-testing

器件型号:LM5165-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5165

您好,

 我想知道我们是否会为 X 版本(5V 输出)或可调节版本提供 VSSOP 封装。

 对于24V 电池应用、此应用需要通过 ISO7637-2标准;这指定了350msec、高达200V 的输入脉冲。

是否有任何器件只需使用输入电容器即可承受、或者是否必须放置 TVS?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto、

    遗憾的是、目前没有 VSSOP 版本计划...

    我建议使用某种钳位器件、例如200V 持续350ms、这是一个电容器吸收的大量能量、同时最大程度地减小电压上升。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dave。
    我们甚至没有针对可湿性侧面封装的计划吗?
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto、

    抱歉、我查找了非 Q 版本。 这不采用 VSSOP 封装。 但是、Q 级版本 LM5165 -Q1确实采用 VSSOP 封装。

    关于可湿性侧面、目前没有计划...

    希望这对您有所帮助、很抱歉、您会感到困惑、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 LM5165-Q1在 VSSOP 中仅有3.3V 输出、而不是我需要的5V 输出。
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto、

    根据应该提供的数据表、您能否通过电子邮件联系我进行调查?

    谢谢。

    David。